Far lavorare i cuscinetti in ambienti bagnati, umidi e a rischio di contaminazione e sottoporli a lavaggi frequenti aumenta il rischio di penetrazione di umidità all'interno del cuscinetto, emulsionando il grasso e provocandone la fuoriuscita. Ciò può causare non solo cedimenti dei cuscinetti e tempi di fermo macchina, ma anche rischi di contaminazione degli alimenti e per la sicurezza degli operatori, se il lubrificante cola sul pavimento.
Ma le cose possono funzionare diversamente. Impara dai nostri clienti
Il Solid Oil fornisce una lubrificazione prolungata dei cuscinetti.
Sai che esiste un modo per evitare i problemi tipici, garantendo che i cuscinetti utilizzati in applicazioni ad elevato grado di umidità e rischio di contaminazione siano perfettamente idonei al funzionamento nelle suddette condizioni ambientali?
Dotati di una matrice di olio di polimero saturo, i cuscinetti SKF con tecnologia Solid Oil non necessitano di rilubrificazione e sono progettati per resistere agli effetti negativi prodotti da alti livelli di umidità, o dalla traspirazione nei cuscinetti causata da rapidi sbalzi di temperatura (ad esempio nei congelatori). La matrice Solid Oil contiene una quantità di olio 2-4 volte superiore rispetto a un cuscinetto ingrassato tradizionale, che riempie completamente lo spazio interno al cuscinetto, non richiedendo quindi alcuna rilubrificazione. Disponibile nella variante certificata NSF in categoria H1 per l'industria alimentare.
Ridurre i costi di manutenzione
Ridurre i tempi di fermo macchina programmati e straordinari
Ridurre i rischi di contaminazione degli alimenti con lubrificante dei cuscinetti
Ridurre gli scarti di grasso e i rifiuti post-pulizia
Migliorare la sicurezza degli operatori
"I cuscinetti SKF con tecnologia di lubrificazione con Solid Oil sono un altro esempio dell'importanza che SKF dà all'aiutare altre aziende a riconsiderare e ripensare le loro attuali pratiche di rilubrificazione".
Leggi di più
-
Stephen White, SKF Food & Beverage Industry Portfolio Manager
Scopri come una panetteria ha raggiunto il traguardo di 10 anni senza mai un tempo di fermo straordinario del lievitatore per pane, utilizzando cuscinetti radiali rigidi a sfere con Solid Oil.
Leggi tutta la storia*MRC è un marchio registrato di SKF.